Personnalisation de votre configuration
Vous pouvez utiliser les paramètres d'usine (voir la section Configuration d'usine) ou personnaliser votre configuration.
Les paramètres suivants sont configurables :
-
Configuration de l'unité de contrôle
-
Identification de l’unité de contrôle
-
Durée de temporisation
-
Mode de repli
-
Inversion des états de sortie
-
Affectation des sorties LO1, OA1, OA3, 13 et 23
-
Reprise après arrêt
-
Forçage de l’unité de contrôle.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU
Une configuration peut être chargée ou modifiée
par les deux ports Modbus (via le module de communication). Une configuration
peut alors en écraser une autre, du fait que le système
n'empêche pas une telle action. Le résultat n’est
pas maîtrisé.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Configuration de l'unité de contrôle (Reg 602)
Le registre 602 (accessible en lecture/écriture) est utilisé pour configurer le mode de réarmement de l'unité de contrôle.
|
Reg• |
Valeur |
Commentaire |
|---|---|---|
|
602.0 |
1 |
Le réarmement est manuel (mode par défaut). Les bits 1 et 2 sont à 0. |
|
0 |
Vous avez activé soit le bit 1 (réarmement à distance), soit le bit 2 (réarmement automatique) |
Configuration de l'unité de contrôle (Reg 680)
L'identification de l'unité de contrôle est effectuée à chaque mise sous tension du module de communication.
Durée de temporisation (Reg 681)
Le registre 681 (accessible en lecture/écriture) est utilisé pour définir ou lire la valeur de temporisation en cas de perte de communication avec l’automate. Suite à la perte de communication, la temporisation correspond au délai d’attente avant le passage en mode repli. Une perte de communication génère un avertissement signalé par le registre 460 = 109.
|
Reg• |
Valeur |
Plage |
Unité |
Valeur usine |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
|
681 |
- |
0 - 65535 |
10 ms |
6000 |
Valeur de temporisation La valeur 0 représente un temps nul. |
Mode de repli (Reg 682)
Le registre 682 (accessible en lecture/écriture) est utilisé pour configurer le mode de repli en cas de perte de communication avec l’automate.
|
Valeur du registre 682 |
Mode de repli |
|---|---|
|
0 |
Ignoré |
|
1 |
Sorties figées |
|
2 |
Arrêt |
|
3 |
Avertissement de perte de signal com |
|
4 |
Forcer marche avant |
|
5 |
Forcer marche arrière |
AVERTISSEMENT |
|---|
|
REDEMARRAGE MOTEUR AUTOMATIQUE
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Description des différents modes de repli :
|
Mode de repli |
Perte de communication |
Rétablissement de la communication |
Acquittement de la perte de communication |
|---|---|---|---|
|
Ignoré (reg 682 = 0) |
Pas de détection de la perte de communication |
Pas de détection de la perte de communication |
Pas d'acquittement de la perte de communication |
|
OA1 et OA3 conservent leur état |
OA1 et OA3 conservent leur état |
||
|
Sorties figées (reg 682 = 1) |
OA1 et OA3 conservent leur état |
OA1 et OA3 conservent leur état |
Sur front montant par le bit 703.3 (ne pas laisser sur 1) |
|
La DEL ERR clignote sur la face avant. |
La DEL ERR clignote sur la face avant. |
Une fois la perte de communication acquittée, la dernière commande stockée dans le registre 704 est activée. |
|
|
- |
Toute nouvelle commande de marche/arrêt est stockée, mais n'a aucune incidence sur OA1 et OA3. |
La DEL ERR s’éteint. |
|
|
Arrêt (reg 682 = 2) |
OA1 et OA3 sont forcées à 0. |
OA1 et OA3 sont forcés à 0. |
Sur front montant par le bit 703.3 (ne pas laisser sur 1) |
|
La DEL ERR clignote sur la face avant. |
La DEL ERR clignote sur la face avant. |
Une fois la perte de communication acquittée, la dernière commande stockée dans le registre 704 est activée. |
|
|
- |
Toute nouvelle commande de marche/arrêt est stockée, mais n'a aucune incidence sur OA1 et OA3. |
La DEL ERR s’éteint. |
|
|
Avertissement de perte de signal com (reg 682 = 3) |
OA1 et OA3 conservent leur état |
OA1 et OA3 conservent leur état |
Sur front montant par le bit 703.3 (ne pas laisser sur 1) |
|
La DEL ERR clignote sur la face avant. |
La DEL ERR clignote sur la face avant. |
La DEL ERR s’éteint. |
|
|
- |
Toute nouvelle commande de marche/arrêt est prise en compte et a une incidence sur OA1 et OA3. |
||
|
Forcer marche avant (reg 682 = 4) |
OA1 est forcée à 1 OA3 est forcée à 0 |
OA1 est forcée à 1 OA3 est forcée à 0 |
Sur front montant par le bit 703.3 (ne pas laisser sur 1) |
|
La DEL ERR clignote sur la face avant. |
La DEL ERR clignote sur la face avant. |
Une fois la perte de communication acquittée, la dernière commande stockée dans le registre 704 est activée. |
|
|
- |
Toute nouvelle commande de marche/arrêt est stockée, mais n'a aucune incidence sur OA1 et OA3. |
La DEL ERR s’éteint. |
|
|
Forcer marche arrière (reg 682 = 5) |
OA1 est forcée à 0 OA3 est forcée à 1 |
OA1 est forcé à 0 OA3 est forcée à 1 |
Sur front montant par le bit 703.3 (ne pas laisser sur 1) |
|
La DEL ERR clignote sur la face avant. |
La DEL ERR clignote sur la face avant. |
Une fois la perte de communication acquittée, la dernière commande stockée dans le registre 704 est activée. |
|
|
- |
Toute nouvelle commande de marche/arrêt est stockée, mais n'a aucune incidence sur OA1 et OA3. |
La DEL ERR s’éteint. |
Inversion des états de sortie (Reg 684)
Selon les besoins (signalisation, marche, arrêt, etc.), il est possible d'affecter un comportement NO ou NC aux sorties OA1, OA3 et LO1 en configurant le registre 684.
Pour ce faire, définissez la sortie concernée dans le registre 684.
|
Base de puissance |
Bit |
|---|---|
|
Inverser la sortie OA1 Inverser la sortie OA3 Inverser la sortie LO1 |
_.0 = 1 _.1 = 1 _.2 = 1 |
Modification des affectations des sorties
Les tableaux ci-dessous décrivent comment les affectations des sorties LO1, OA1, OA3, 13 et 23 peuvent être modifiées. Pour modifier les affectations (valeurs d'usine), écrivez une valeur différente (0 à 45) en vous reportant au document TeSys Ultra - Variables de communication - Guide utilisateur
AVERTISSEMENT |
|---|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU
Avant de modifier l'affectation d'une sortie à l'aide
du paramétrage, vous devez prendre connaissance des informations
suivantes. Sinon, vous pourriez vous trouver face à un fonctionnement
inattendu de votre produit.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Le registre 704 est dédié à la commande du départ-moteur. Il est associé à des fonctions de surveillance de perte de communication, de mode de repli (registre 682), des fonctions réflexes ou encore de mode de reprise après arrêt (registre 688). Seules les sorties activées par les bits 704.0 et 704.1 bénéficient de ces fonctions.
Par ailleurs, les bits de commande 704.0 et 704.1 sont indépendants et peuvent être activés simultanément.
L’activation des sorties par le registre 700 est assimilable à un forçage sans condition.
Réglage des paramètres de la sortie LO1 (Reg 685 LSB)
L'affectation / la commande (valeur d'usine) de la sortie LO1 sur le module de communication Modbus LULC033 est la suivante :
|
Reg• |
Bit |
Valeur |
Valeur usine |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
|
685 |
0 à 7 |
0 à 45 |
2 |
Sortie LO1 = état du registre 700.0 |
Réglage des paramètres de la sortie OA1 (Reg 686 LSB)
L'affectation / la commande (valeur d'usine) de la sortie OA1 du module de communication Modbus LULC033 est la suivante :
|
Reg• |
Bit |
Valeur |
Valeur usine |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
|
686 |
0 à 7 |
0 à 45 |
12 |
Sortie OA1 = état du registre 704.0 |
Réglage des paramètres de la sortie OA3 (Reg 686 MSB)
L'affectation / la commande (valeur d'usine) de la sortie OA3 du module de communication Modbus LULC033 est la suivante :
|
Reg• |
Bit |
Valeur |
Valeur usine |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
|
686 |
8 à 15 |
0 à 45 |
13 |
Sortie OA3 = état du registre 704.1 |
Mode de reprise (Reg 688)
Si vous utilisez le registre 704 pour contrôler les sorties OA1-OA3, l'écriture de la valeur 1 dans le registre 688 verrouille le moteur et l'empêche de redémarrer dans les cas suivants :
-
Perte suivie d'un rétablissement du 24 Vcc (sorties OA1-OA3)
-
Changement de position du bouton rotatif de la base puissance suivi d'un retour en position Prêt.
Quand l'un de ces événements se produit, les bits de commande 704.0 et 704.1 (sorties OA1-OA3) sont automatiquement forcés à 0. Tant que l'un de ces événements demeure, le module renvoie le code d'exception 02 si des valeurs sont écrites dans le registre 704. Une fois que ces conditions ont disparu, il suffit d'exécuter une commande de marche pour redémarrer le moteur.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
REDEMARRAGE MOTEUR AUTOMATIQUE
En cas d'écriture cyclique dans le registre 704 (ex. :
une passerelle LUFP• dans sa configuration prédéfinie),
cette fonction de surveillance doit être utilisée avec précaution.
Le programme d'application doit prendre cet état en compte et
demander que les bits 704.0 ou 704.1 soient à 0. Sinon, le moteur
redémarrera automatiquement à la disparition de cet événement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Forçage de l'unité de contrôle (Reg 690)
L'identification de l'unité de contrôle se fait automatiquement, mais elle peut être forcée.
|
Valeur |
Commentaire |
|---|---|
|
0 |
Valeur par défaut. Le système identifie automatiquement le type de l'unité de contrôle connectée (standard ou avancée). |
|
1 |
La valeur1 désactive l'identification automatique et force l'identification d'une unité de contrôle standard ou avancée. |
|
2 |
La valeur 2 désactive l'identification automatique et force l'identification d'une unité de contrôle multifonction. |
AVERTISSEMENT