两线 RS 485 绝缘中继器模块
简介
部件号为 TRV00210 的接口 IFM 未绝缘。必须使用一个 2 线 RS 485 隔离中继器 模块通过电气方式将电气设备内部的 2 线 RS 485 Modbus 网络与电气设备外部的 2 线 RS 485 Modbus 网络相隔离。
有关安装信息,请参阅 S1A2181101,
两线 RS 485 绝缘中继器 - 说明书
硬件兼容性
2 线 RS 485 隔离中继器 模块兼容部件号为 TRV00210 的 IFM 接口。
在 Modbus 网络中,部件号为 LV434000 的 IFM 接口无需使用两线 RS 485 隔离型中继器模块。
硬件描述
|
A |
Modbus 4 针连接器 |
|
B |
2 个堆叠附件(由中继器供电) |
|
C |
旋转开关(用于设置传输速度和格式) |
|
D |
Modbus 流量 LED |
|
E |
状态指示灯 |
|
F |
机械锁 |
|
G |
堆叠附件连接 |
衔接两台电气设备的 Modbus 连接
当 Modbus 网络不包含在电气设备内时,2 线 RS 485 隔离中继器 模块必须安插在电气设备内部 Modbus 网络与电气设备外部 Modbus 网络之间。
|
A |
2 线 RS 485 隔离中继器 模块 |
|
B |
分组到带堆叠组件安全岛中的 IFM 接口 |
|
C |
Modbus 接线端子 |
|
D |
以菊花链方式与 Modbus 电缆相连的 IFM 接口 |
必须遵循以下规则:
-
每一个隔离 Modbus 分段必须在某一处具有偏振,并在各端具有 Modbus 接线端子:
-
在电气设备外部分段上,线路偏振和一个端接集成在 Modbus 客户端中,Modbus 接线端子则必须连接在另一端,即在最后一个 2 线 RS 485 隔离中继器 模块(就本例而言,则是电气设备 S3 上的那个模块)上。
-
在电气设备内部分段上,偏振和一个 Modbus 接线端子必须集成在 2 线 RS 485 隔离中继器 模块中。
Modbus 线路终端必须连接在另一端上,即,在最后一个 IFM 接口或其他 Modbus 服务器上(在这种情况下,在电气设备 S1 和 S2 部件中的最后一个 IFM 接口上)。
-
-
Modbus 干线电缆的最大长度 (Lmax)(不包括分接链路):
-
Lmax = 500 m (1,640 ft),38,400 波特
-
Lmax = 1,000 m (3,281 ft),19,200 波特
-
多台电气设备中存在多个电源分段的情况
当 Modbus 网络分布在多个电气设备中时,必须在每个电气设备中安装一个 2 线 RS 485 隔离中继器 。
|
A |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
B |
24 Vdc 电源 |
|
C |
Modbus 接线端子 |
|
D |
功能性接地端子块 |
|
E |
2 线 RS 485 隔离中继器 |
|
F |
部件号为 TRV00210 的 IFM 接口 |