设备/固件的兼容性检查以及纠正措施
概述
ULP 模块已升级为具有新功能,请通过 EcoStruxure Power Commission 软件,以确认它们与中的不同模块兼容 IMU 系统。使用用于执行诊断和识别 ULP 模块之间的偏差。此表还就检测到的偏差情况提供了措施建议。
如要检查固件状态,请单击设备视图中的。
窗口显示以下兼容性表。
|
注释 |
名称 |
描述 |
|---|---|---|
|
A |
|
显示所连设备的 IP 地址。 |
|
B |
|
显示所连设备的 Modbus 地址。 |
|
C |
|
列出所连接的设备的 ULP 模块。 |
|
D |
|
显示系统中模块的兼容性状态。 |
|
E |
|
显示模块中安装的当前固件版本。 |
|
F |
|
显示可升级至的最新固件版本。 |
|
G |
|
提供针对偏差情况的解决方案。 |
|
H |
刷新 |
使根据操作建议进行的修改更新。 |
状态
标识 ULP 模块内的偏差情况。
建议操作
窗口上的列提供了解决偏差的方案。每个偏差情况都具有一般的预定义建议操作。
表中列出了在检测到偏差时建议采取的操作。
|
模块状态 |
描述 |
建议操作 |
|---|---|---|
|
标称值 |
ULP 模块处于标称模式下。 |
无. |
|
非关键固件偏差 |
ULP 模块和 IMU 中的模块之间存在非关键固件偏差。 |
在下次维护操作中升级固件。 |
|
非关键硬件偏差 |
ULP 模块和 IMU 中的模块之间存在非关键硬件偏差。 |
在下次维护操作中更换模块。 |
|
关键固件偏差 |
ULP 模块和 IMU 中的模块之间存在关键固件偏差。 |
升级固件。 |
|
关键硬件偏差 |
ULP 模块和 IMU 中的模块之间存在关键硬件偏差。 |
更换模块。 |
|
硬件降级 |
ULP 模块处于降级模式下。 |
在下次维护操作中更换模块。 |
|
停止 |
ULP 模块停止运行。 |
更换模块。 |
|
冲突 |
ULP 模块处于冲突模式下。 |
删除重复模块. |
刷新
在针对特定的不兼容问题执行了建议的措施之后,可以单击按钮,升级窗口中的更改。