Modbus 连接规则
简介
Modbus 客户端可安装于下列设备:
-
安装在与 IFM 接口相同的电气设备中,或者安装在与 IFM 接口不同的电气设备区段中,其中设备的这两个区段栓接在一起。
-
安装在与 IFM 接口不同的电气设备区段中,其中设备的这两个区段未栓接在一起。
IFM 接口到 Modbus-SL 客户端的连接
与 Modbus-SL 客户端的连接取决于 IFM 接口的数量:
-
要互连多个绝缘的 IFM 接口,请使用以下任何一种方式:
-
Modbus 配电块 LU9GC3
-
RJ45 Modbus T 形接头
-
包含在电气设备内的 Modbus-SL 网络
当以下两个条件都被满足时,Modbus-SL 网络将包含在电气设备内。
-
位于 IFM 接口之间的 Modbus-SL 网络与 Modbus 客户端(例如 PLC)相连,或与集成在电气设备中的 IFE Ethernet 配电盘服务器相连。
-
位于 IFM 接口之间的 Modbus-SL 网络并没有退出该电气设备以延伸至另一个电气设备。
Modbus 客户端或 IFE 服务器可以直接连接到电气设备中 IFM 接口的 Modbus-SL 网络。
包含在电气设备内的 Modbus-SL 网络的示例如下:
未包含在电气设备内的 Modbus-SL 网络
当满足以下任意一个条件时,Modbus-SL 网络将不包含在电气设备内:
-
位于 IFM 接口之间的 Modbus-SL 网络与电气设备外部的 Modbus 客户端相连。
-
位于 IFM 接口之间的 Modbus-SL 网络离开电气设备以延伸到另一台电气设备或延伸到两区段未栓接在一起的电气设备的另一个区段。
在“衔接多台电气设备的 Modbus 连接”中详细介绍了连接规则。
下面提供的接线图包含纳入阀岛的 IFM 接口以及安装在与 IFM 接口不同的电气设备区段中的 Modbus 客户端,其中设备的这两个区段未栓接在一起:
-
电源的 0 V 端浮动
-
电源的 0 V 端就地接地
衔接多台电气设备的 Modbus 连接
如果 Modbus 客户端安装在与 IFM 接口不同的电气设备区段中,且设备的这两个区段未栓接在一起,则必须遵循以下规则:
-
安装在未栓接在一起的两个电气设备区段中的每个 Modbus 段在一点处设有极化装置并且在每个末端都配有 Modbus 接线端子:
-
线路极化装置和接线端子整合到 Modbus 客户端中。
-
Modbus 接线端子必须连接在另一端(连接在 IFM 接口或其他 Modbus 服务器)。
-
-
Modbus 干线电缆的最大长度 (Lmax)(不包括分接链路):
-
Lmax = 500 m (1,640 ft),38,400 波特
-
Lmax = 1,000 m (3,281 ft),19,200 波特
-
-
接地端子块必须连接到 DIN 导轨(例如,Linergy 部件号 NSYTRR24DPE 或 Phoenix Contact 部件号 3211809)。以下部件连接到接地端子块:
-
屏蔽耦合电容器(例如,Kemet 部件号 C981U103MZVDAA7317)
-
屏蔽电阻器(用于对屏蔽电容器放电),其额定工作电压与屏蔽耦合电容器相同。
-
下图显示了连接了 S1 、 S2 和 S3 三台电气设备的 Modbus 链路。
-
S1 和 S2 栓接在一起。
-
S3 未与 S1 和 S2 栓接在一起。
|
A |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
B |
RJ45 Modbus T 形接头 |
|
C |
RJ45 Modbus 电缆 |
|
D |
接地卡夹 |
|
E |
分流端子块 |
|
F |
具有排扰线和编织屏蔽层的 Modbus 电缆 |
|
G |
Modbus 电缆排扰线 |
|
H |
屏蔽电阻器(用于对屏蔽电容器放电) |
|
I |
接地端子块连接到 DIN 导轨(例如,Linergy 部件号 NSYTRR24DPE 或 Phoenix Contact 部件号 3211809)。 |
|
J |
屏蔽耦合电容器(例如,Kemet 部件号 C981U103MZVDAA7317) |
|
K |
单个 IFM 接口 |
|
L |
分组到带堆叠组件安全岛中的 IFM 接口 |
|
M |
以菊花链方式与 Modbus 电缆相连的 IFM 接口 |
|
N: |
Modbus 接线端子 |
Modbus-SL 网络,包括部件号为 LV434000 和 TRV00210 的 IFM 接口
部件号为 LV434000 或 TRV00210 的 IFM 接口可以安装在相同的 Modbus-SL 网络上。
-
ULP 系统架构中存在的部件号为 IFM 的任何 IFM 接口可以用部件号为 LV434000 的 TRV00210 接口更换。
-
部件号为 TRV00210 或 LV434000 的 IFM 接口可以连接或堆叠在一起。
应遵循 ULP 连接和电源的特定规则。详细信息在与部件号为 TRV00210 的 IFM 接口和 2 线 RS 485 隔离中继器 模块有关的附录中进行了说明。
包含纳入阀岛的 IFM 接口以及安装在电气设备中的 Modbus 客户端的接线图示例
以下接线图仅为示例。它显示了用于 Modbus 电缆和 24 Vdc 电源的连接:
-
部件号为 LV434000 和 TRV00210 的 IFM 接口通过堆叠附件组合到阀岛中。
-
Modbus 客户端安装在与 IFM 接口相同的电气设备中。
|
A |
24 Vdc 电源 |
|
B |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
C |
功能性接地端子块 |
|
D |
部件号为 TRV00210 的 IFM 接口 |
|
E |
部件号为 LV434000 的 IFM 接口 |
|
F |
Modbus 接线端子 |
包含纳入阀岛的 IFM 接口以及安装在电气设备的另一独立区段中的 Modbus 客户端的接线图示例
以下接线图仅为示例。它显示了用于 Modbus 电缆和 24 Vdc 电源的连接:
-
部件号为 LV434000 和 TRV00210 的 IFM 接口通过堆叠附件组合到阀岛中。
-
Modbus 客户端安装在与 IFM 接口不同的电气设备区段中,其中设备的这两个区段未栓接在一起。
示例1:电源的 0 V 端浮动。
|
A |
Modbus 客户端,其安装在与 IFM 接口不同的电气设备区段中,其中设备的这两个区段未栓接在一起 |
|
B |
来自 Modbus 客户端的屏蔽 Modbus 电缆 |
|
C |
24 Vdc 电源 |
|
D |
屏蔽耦合电容器(例如,Kemet 部件号 C981U103MZVDAA7317) |
|
E |
DIN 导轨 |
|
F |
屏蔽电阻器(用于对屏蔽电容器放电) |
|
G |
接地端子块连接到 DIN 导轨(例如,Linergy 部件号 NSYTRR24DPE 或 Phoenix Contact 部件号 3211809)。 |
|
H |
部件号为 TRV00210 的 IFM 接口 |
|
I |
部件号为 LV434000 的 IFM 接口 |
|
J |
Modbus 接线端子 |
|
K |
连接到 DIN 导轨的端子块(例如,Linergy 部件号 NSYTRV24D) |
示例2:电源的 0 V 端就地接地。
|
A |
Modbus 客户端,其安装在与 IFM 接口不同的电气设备区段中,其中设备的这两个区段未栓接在一起 |
|
B |
来自 Modbus 客户端的屏蔽 Modbus 电缆 |
|
C |
24 Vdc 电源 |
|
D |
屏蔽耦合电容器(例如,Kemet 部件号 C981U103MZVDAA7317) |
|
E |
DIN 导轨 |
|
F |
屏蔽电阻器(用于对屏蔽电容器放电) |
|
G |
接地端子块连接到 DIN 导轨(例如,Linergy 部件号 NSYTRR24DPE 或 Phoenix Contact 部件号 3211809)。 |
|
H |
部件号为 TRV00210 的 IFM 接口 |
|
I |
部件号为 LV434000 的 IFM 接口 |
|
J |
Modbus 接线端子 |
|
K |
连接到 DIN 导轨的端子块(例如,Linergy 部件号 NSYTRV24D) |
|
L |
接地端子块连接到 DIN 导轨(例如,Linergy 部件号 NSYTRV22PE)。 |
包含采用菊花链或星型连接形式的 IFM 接口的接线图示例
以下接线图仅为示例。它显示了用于 Modbus 电缆和 24 Vdc 电源的连接:
-
部件号为 LV434000 和 TRV00210 的 IFM 接口采用菊花链或星型连接形式连接。
-
Modbus 客户端安装在与 IFM 接口相同的电气设备中。
|
A |
24 Vdc 电源 |
|
B |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
C |
功能性接地端子块 |
|
D |
部件号为 TRV00210 的 IFM 接口 |
|
E |
部件号为 LV434000 的 IFM 接口 |
|
F |
Modbus 接线端子 |
|
G |
5e 或 6 类屏蔽型 Modbus 电缆 |
有关电缆屏蔽管理的信息,请参阅衔接多台电气设备的 Modbus 连接规则。
包含 IFM 接口且使用 RJ45 以菊花链或星型连接形式连接到开放式连接器 Modbus 适配器的接线图示例
以下接线图仅为示例。它显示了用于 Modbus 电缆和 24 Vdc 电源的连接:
-
Modbus 电缆有散开线。
-
部件号为 LV434000 和 TRV00210 的 IFM 接口采用菊花链或星型连接形式连接。
-
Modbus 客户端安装在与 IFM 接口相同的电气设备中。
|
A |
24 Vdc 电源 |
|
B |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
C |
功能性接地端子块 |
|
D |
部件号为 TRV00210 的 IFM 接口 |
|
E |
部件号为 LV434000 的 IFM 接口 |
|
F |
Modbus 接线端子 |
|
G |
具有散开线且用于将部件号为 LV434000 至 RJ45 的 IFM接口连接到开放式连接器 Modbus 适配器 LV434211 的屏蔽型 Modbus 电缆 |
|
H |
RJ45 打开连接器 Modbus 适配器 LV434211 |
接线规则:
-
带电 LV434000 IFM 接口的 0 VL 和 0V 必须遵循 ULP 系统电源中所述的辅助电源规则。
-
只能将 LV434211 适配器的 SHLD 和 GND 端子的一条 0V 屏蔽型接线连接到 Modbus 客户端。
有关电缆屏蔽管理的信息,请参阅衔接多台电气设备的 Modbus 连接规则。