DOCA0093ZH-05

ULP 模块

ULP 模块

ULP 模块可分为以下几类:

用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口

用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口让您能够对使用 ComPacT MasterPact 断路器的单个智能模块化单元执行 Ethernet 访问。

每个断路器都拥有自己的 IFE 接口和相应的 IP 地址。

注: 部件号为 LV434010IFE 接口替代部件号为 LV434001IFE 接口。IFE 接口 LV434001 具有实时时钟 (RTC) 功能,允许与 MasterPact MTZ 断路器进行最远达 20 米(65.6 ft)的 ULP 连接(在 IFE 接口的整个寿命中,IFE 接口 LV434010 的连接距离理论上不超过 5 米(16.4 ft))。

示意图

部件号

文档

LV434001

  • 安装说明书:QGH13473

  • Enerlin'X IFE - 用于单个 IEC 断路器的 Ethernet 接口- 用户指南 相关的文件

IFE Ethernet 配电盘服务器

IFE Ethernet 配电盘服务器使用 ComPacT MasterPact 断路器提供对一个或多个智能模块化单元的 Ethernet 访问。

它支持以下通讯架构:

  • 单个断路器连接到 IFE 服务器。

  • 最多 11 个断路器通过堆叠到 IFE 服务器的 IFM Modbus-SL 接口连接。

注: 部件号为 LV434002IFE 服务器替代部件号为 LV434011IFE 服务器。IFE 服务器 LV434002 具有实时时钟 (RTC) 功能,允许使用 MasterPact MTZ 断路器进行 20 m (65.6 ft) 的 ULP 连接。IFE 服务器 LV434011IFE 服务器整个寿命中的连接距离理论上不超过 5 m (16.4 ft)。

示意图

部件号

文档

LV434002

用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口

IFM Modbus-SL 接口为使用 ComPacT MasterPact 断路器的单个智能模块单元提供对 Modbus 串行线路通信网络的访问。

示意图

部件号

文档

LV434000

安装说明书:NVE85393

注: 部件号为 TRV00210 IFM 接口替代部件号为 LV434000IFM 接口。部件号为 TRV00210 IFM 接口的特定功能,包括 ULP 连接和电源规则,在附录 B 中进行了详细说明

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块是 ULP 架构的一个组成部分。

由于其内置应用,IO 应用模块增强了带有 ComPacT MasterPact 断路器的单个智能模块单元的控制和监控功能。它的资源有:

  • 六个数字量输入:自供电输入,用作 NO 和 NC 干触点或脉冲计数器。

  • 三个数字量输出:双稳态继电器(最大电流 5 A)。

  • 用于 Pt100 温度传感器的一个模拟量输入。

示意图

部件号

文档

LV434063

  • 安装说明书:HRB49217

  • Enerlin'X IO - 用于单个 IEC 断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南 相关的文件

用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块显示由包含 ComPacT MasterPact 断路器的单个智能模块化单元提供的测量、报警和操作辅助数据。

示意图

部件号

文档

TRV00121

  • 安装说明书:QGH80971

  • Enerlin’X FDM121 - 用于单个断路器的前显示模块 - 用户指南 相关的文件

服务接口

服务接口是一款便携式仪器,专为现场测试而设计。

服务接口用于:

  • 配置 Enerlin'X 设备

  • 测试和配置安装在以下低压断路器中的MicroLogic 脱扣单元:

    • MasterPact NT/NW ™ 断路器

    • EasyPact MVS 断路器

    • ComPacT NS 断路器

    • PowerPacT P- R- 型断路器

    • ComPacT NSX 断路器

    • PowerPacT H-J-L- 型断路器

注: 服务接口无法连接到 MasterPact MTZ 断路器。

示意图

部件号

文档

LV485500

USB 维护接口

USB 维护接口用于设置、测试和维护带有 ComPacT NSX 断路器和相关 ULP 模块的单个智能模块单元。

注: USB 维护接口已中断。无法连接到 MasterPact MTZ NT/NW 断路器或 ComPacT NS 断路器。

示意图

部件号

文档

TRV00911

安装说明书:GHD16349AA

RJ45 ULP 端口

注意
设备损坏风险
  • 禁止将 Ethernet 设备、Modbus-SL 设备或 Modbus 线路端接器连接至 RJ45 ULP 端口。
  • RJ45 ULP端口仅适用于 ULP 模块。
  • 其它使用可能会损坏 ULP模块或与 ULP 模块相连的设备。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

ULP 模块具有 RJ45 端口,可通过以下任何一种象形图加以识别:

通常,每个 ULP 模块都具有两个相同且并联的 RJ45 端口,这两个端口使用 RJ45 公/公 ULP 线缆以任何顺序与菊花链中 IMU ULP 模块相连。

更新 ULP 模块中的固件

用户可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本来升级 ULP 模块的固件。

EcoStruxure Power Commission 软件中嵌入的兼容性矩阵通过提供与检测到的偏差相关的建议操作和诊断消息,帮助用户执行诊断并纠正 ULP 模块之间的固件偏差问题。

注: 以下固件无法使用 EcoStruxure Power Commission 软件来更新:
  • BSCM 断路器状态控制模块的固件。

  • 安装在 MasterPact NT/NW ComPacT NS 断路器中的MicroLogic 脱扣单元的固件。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?