DOCA0093ZH-05

独立式架构

简介

当智能模块化单元不会与通讯接口(IFEEIFEIFM 接口)进行通讯时,架构即可划归为独立式架构。

独立式架构

下图显示了带有多个 IMU 的独立式架构的示例,这些 IMU 由用于单个断路器的 FDM121 前显示模块或用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块和配有MicroLogic 脱扣单元的兼容断路器组成。

这些 IMU 不会与通讯接口进行通讯,因此并不包含 IFEIFM 接口。利用与 FDM121 显示器相连的外部电源为 IMU 提供电力。

A

IO 模块

B

MasterPact NT/NWComPacT NS 断路器中的MicroLogic 脱扣单元的 24 Vdc AD 电源

C

ULP 模块用 24 Vdc ABL8 电源

D

断路器 BCM ULP 线缆

E

NSX 线缆

F

FDM121 显示器

G

ULP 接线端子

电缆

描述

ULP 网络

24 Vdc 电源

有关 FDM121 显示器安装选项,请参阅 QGH80971 Enerlin’X FDM121 - 用于单个断路器的前显示模块 - 说明书

QGH80971

建议的 24 Vdc 电源的列表中选择 24 Vdc 电源。必须按照 IMU 功耗选择电源额定值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?