智能模块化单元 (IMU) 的构成规则
简介
IMU 在 ULP 系统中的连接很简单,但必须符合有关组成、RJ45 插头/插头 ULP 线缆和 ULP 模块电源的规则。
一般规则:IMU 的组成
IMU 包含以下两种设备类型:
-
一个主设备(断路器或 开关切断器 )以及外部 ULP 通讯模块
-
一个或多个外部 ULP 模块
|
主设备类型 |
ULP 模块 |
|---|---|
|
|
|
|
|
带有 ULP 端口模块的 MasterPact MTZ 抽出式断路器 |
|
|
带有 ULP 端口模块的 MasterPact MTZ 固定式断路器 |
|
|
(1) 带有 IFM 堆栈接口的单个 IFE 服务器:
|
|
|
A |
ComPacT NSX 、ComPacT NS 或 MasterPact NT/NW 断路器 |
|
B |
具有 ULP 端口模块的 MasterPact MTZ 断路器 |
|
C |
带有 ULP 端口模块和 EIFE 接口的 MasterPact MTZ 抽出式断路器 |
一般规则:IMU 中 ULP 模块的次序
可以用任何次序连接单个 IMU 中的 ULP 模块。连接应以 ULP 电缆建议和电气设备中 ULP 模块的所需布局为基础。
|
A |
ComPacT NSX 、ComPacT NS 、MasterPact NT/NW 或 MasterPact MTZ 断路器 |
一般规则:ULP接线端子
置于 ULP 线路末端的 ULP 模块在未使用的 ULP RJ45 连接器上必须采用 ULP 接线端子(部件号 TRV00880)。
IFE 接口上 ULP 接线端子示例:
将具有内部 ULP 接线端子的 ULP 模块置于 ULP 线路的末端,也就是:
-
用于 ComPacT NSX 断路器的 BSCM 模块或 MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元。
-
用于 ComPacT NSX DC 断路器的 BSCM 模块。
-
用于 ComPacT NS 或 MasterPact NT/NW 断路器的 BCM ULP 模块。
-
用于 MasterPact MTZ 断路器的 ULP 端口模块。
一般规则:用于在通讯网络上互连 IMU 的电缆
切勿用 ULP 线缆使各 IMU 互连。
一般规则: MasterPact MTZ 和 ComPacT NSX 断路器的数量限制
如果采用浮动式电源且 ULP 系统中并未安装部件号为 TRV00210 的 IFM 接口,则 MasterPact MTZ 和 ComPacT NSX 断路器的数量将受下表所述的接地漏电电流限制。
此限制对所有使用 ULP 连接的 MasterPact MTZ 和 ComPacT NSX 断路器都有效 。
同一外部 DC 电源上的 IMU 的数量上限要求累积泄漏电流低于 0.5 mA(人体敏感级别)或 3.5 mA(I 类设备)。
在最大泄漏电流不超过 0.5 mA 的情况下MicroLogic 脱扣单元或控制单元的数量:
|
Ue (V L-N / U L-L) (Vac) |
无 VPS 电源的 MicroLogic X 控制单元的最大数量( MasterPact MTZ 断路器) |
有 VPS 电源的 MicroLogic X 控制单元的最大数量( MasterPact MTZ 断路器) |
MicroLogic 脱扣单元的最大数量(ComPacT NSX 断路器) |
|---|---|---|---|
|
66 / 115 |
144 |
23 |
66 |
|
127 / 220 |
75 |
12 |
34 |
|
230 / 400 |
41 |
6 |
19 |
|
347 / 600 |
27 |
4 |
12 |
|
400 / 690 |
24 |
9 |
11 |
|
1,000 |
16 |
6 |
0 |
在最大泄漏电流不超过 3.5 mA 的情况下MicroLogic 脱扣单元或控制单元的数量:
|
Ue (V L-N / U L-L) (Vac) |
无 VPS 电源的 MicroLogic X 控制单元的最大数量( MasterPact MTZ 断路器) |
有 VPS 电源的 MicroLogic X 控制单元的最大数量( MasterPact MTZ 断路器) |
MicroLogic 脱扣单元的最大数量(ComPacT NSX 断路器) |
|---|---|---|---|
|
66 / 115 |
344 |
57 |
156 |
|
127 / 220 |
180 |
29 |
81 |
|
230 / 400 |
99 |
16 |
44 |
|
347 / 600 |
66 |
10 |
29 |
|
400 / 690 |
57 |
23 |
26 |
|
1,000 |
39 |
16 |
0 |
一般规则:通过 ULP 线缆供电
只有一台设备可以经由 ULP 线缆来通电。此设备必须位于 ULP 线路的末端。只能对以下设备执行此操作:
-
FDM121 显示器。
-
用于 ComPacT NSX 断路器的 BSCM 模块或MicroLogic 脱扣单元。
-
用于 ComPacT NSX DC 断路器的 BSCM 模块。
-
用于 MasterPact NT/NW 和 ComPacT NS 断路器的 BCM ULP 模块。
|
A |
IFE 服务器 |
|
B |
堆叠在 IFE 服务器上的 IFM 接口 |
|
C |
FDM121 显示器 |
|
D |
IO 模块 |
|
E |
ComPacT NSX 断路器中的MicroLogic 脱扣单元 |
ULP 线缆长度
ULP 线缆长度的规则如下:
-
如果其中一个 ULP 模块没有外部电源,则 IMU 中两个 ULP 模块之间的 ULP 线缆的最大长度为 5 m (16.4 ft)。
-
如果两个 ULP 模块都有外部电源,则 IMU 中两个 ULP 模块之间的 ULP 线缆的最大长度为 10 m (32.8 ft)。
-
单个 IMU 上所有 ULP 线缆的最大长度为 20 m (65.6 ft)。
-
如果安装有可抽出式抽屉,则固定部分的 ULP 接线的总长必须小于 12 m (39.4 ft)。这个长度限制旨在确保在抽屉抽出的情况下固定部分依然正常工作。
-
ULP 线缆的弯曲半径最小必须为 50 mm (1.97 in)。
-
一个 MasterPact MTZ 断路器和一个 IFE 接口。
-
一个 MasterPact MTZ 断路器、一个 IO 模块、一个 IFE 接口。
-
一个 MasterPact MTZ 断路器、两个 IO 模块和一个 IFE 接口。
连接规则总结
|
特性 |
数值 |
|---|---|
|
连接 |
ULP 线缆的菊花链和 ULP 线端的 ULP 接线端子。 |
|
最大长度 |
|
|
支持的电压范围 |
24 Vdc,-10%/+10% (21.6–26.4 Vdc) |
|
300 mA |