DOCA0093ZH-05

MasterPact MTZ 断路器与 ULP 系统相连

简介

使用 RJ45 插头/插头 ULP 线缆将 MasterPact MTZ 断路器与 ULP 系统相连。该断路器必须具有一个 ULP 端口模块。

ULP 端口模块

根据断路器的类型,以如下方式提供 ULP 端口模块:

  • 作为 MasterPact MTZ2/MTZ3 抽出式断路器的标配件提供。

  • 作为 MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3 固定式断路器和 MasterPact MTZ1 抽出式断路器的选配件提供。它与断路器的端子板安装在一起。

ULP 端口模块:

  • MicroLogic X 控制单元供电。

  • 集成有 ULP 接线端子。

  • 允许连接到外部 ULP 模块,如 IO 模块或 IFE 接口。

对于选配有 EIFE 接口的 MasterPact MTZ 抽出式断路器,ULP 端口模块:

  • EIFE 接口供电。

  • EIFE 接口连接至其他 IMU 模块(例如,IO 模块)。

示意图

描述

部件号

文档

用于 MasterPact MTZ1 固定式断路器的 ULP 端口模块

LV850063SP

说明书:

NVE40791

用于 MasterPact MTZ2/MTZ3 固定式断路器的 ULP 端口模块

LV850061SP

用于 MasterPact MTZ1 抽出式断路器的 ULP 端口模块

LV850064SP

说明书:

NVE40796

用于 MasterPact MTZ2/MTZ3 抽出式断路器的 ULP 端口模块

LV850062SP

说明书:

NVE40797

MasterPact MTZ 断路器中 ULP 端口模块的电源

MasterPact MTZ 断路器中 ULP 端口模块直接向 MicroLogic X 控制单元和 EIFE 接口供电。

A

24 Vdc 电源

B

ULP 端口模块

C

ULP 端口模块和 EIFE 接口

D

抽出式 MasterPact MTZ2/MTZ3 断路器

E

用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

F

抽出式 MasterPact MTZ1 断路器

G

MasterPact MTZ 断路器

用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

EIFE 接口是选装在 MasterPact MTZ 抽出式断路器的抽架上的附件。

EIFE 接口使 MasterPact MTZ 抽出式断路器能够连接到 Ethernet 网络。通过它,能够对 MicroLogic X 控制单元提供的所有数据进行数字访问。此外,它还监测抽架中的设备位置:连接、测试、断开连接。

提供包含线缆的套件,该线缆用于以各种长度连接在 ULP 端口模块与 EIFE 接口之间。

示意图

部件号

文档

LV851001

  • 安装说明书:NVE23550

  • Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南 相关的文件

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?