DOCA0093ZH-05

带可抽出式抽屉的智能模块化单元 (IMU)

可抽出式抽屉中的装置

在配有可抽出式抽屉的设备中,断路器位于可抽出式抽屉中。IFEIFM 接口和 IO 模块必须始终处于固定部分。

FDM121 显示屏可放置在可抽出式抽屉中或抽屉前部,如图所示:

可抽出式抽屉的连接

固定部分和内置在可抽出式抽屉中部分之间的 ULP 连接是通过单元上的可拔插控制端子块来实现的。

可抽出部分

固定部分

ULP 线缆的 RJ45 引脚连接

RJ45 插头/插头 ULP 线缆使用 RJ45 连接器,引脚连接如下:

RJ45 连接器

引脚号

线对号

缆线颜色

赋值

护盖

屏蔽层

编织扎带

屏蔽层

1

线对 1

白色

数据 (H)

2

线对 1

蓝色

数据 (L)

3-4-5-6

保留

7

线对 2

黑色

0 V

8

线对 2

红色

24 Vdc

连接过程

连接可抽出式抽屉端子块的过程如下所示:

步骤

操作

1

将 4 根导线插入端子块(可拆卸侧):

  • 端子 1:与端子 4 相连并接地

  • 端子 2:白色电线(L 数据)

  • 端子 3:蓝色电线(H 数据)

  • 端子 5:黑色电线 (0 V)

  • 端子 6:红色电线 (24 Vdc)

2

按同样的次序将 4 根 ULP 线缆导线插入固定部分上的端子块。

3

剥除 ULP 线缆绝缘:

  • 围起连接至端子块(可拆卸侧)中的 ULP 线缆端头。

  • 围起连接在固定部分上的 ULP 线缆端头。

4

在剥皮的 ULP 线缆的两端,将电线编织扎带插入接地卡夹。

5

拧紧抽屉固定部分和可抽出部分上的接地卡夹。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?