Connexion au réseau Ethernet avec le serveur IFE et les interfaces IFE/ EIFE
Introduction
Raccordez les unités fonctionnelles intelligentes (IMU) au réseau Ethernet avec l'une des interfaces suivantes :
-
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur
-
Serveur de tableau Ethernet IFE
-
Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ
Règles générales concernant le câble Ethernet
Le câble Ethernet 10Base-T/100Base-T n'utilise que deux des quatre paires torsadées de fils qui composent un câble Ethernet. Ces deux paires sont orange (broches 1 et 2) et verte (broches) 3 et 6).
Un câble de ligne Ethernet doit être protégé par un écran global mais également par une feuille (SF/UTP, paire torsadée écrantée et blindée).
Les règles qui s'appliquent à une topologie Ethernet standard sont les suivantes :
-
Il n'y a aucune limite au nombre d'appareils par réseau.
-
Débit de transmission : 10-100 Mbits/s.
-
Longueur maximale autorisée entre deux interfaces IFE ou entre une interface EIFE et une interface IFE (en cas de boucle de chaînage) : 100 m (328 ft).
-
Type de câble : SFTP (shielded foiled twisted pair) catégorie 5e ou SFTP catégorie 6.
Raccordement des broches RJ45 Ethernet
Connexion Ethernet sur interface IFE ou serveur IFE
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Connexion Ethernet sur interface EIFE
Recommandations générales pour le câblage
-
Veillez à ne jamais plier ou endommager les câbles :
-
Le rayon de courbure minimal est égal à 10 fois le diamètre du câble.
-
Evitez les angles vifs dans les passages des câbles.
-
-
Identifiez le nom et l'adresse logiques de chaque appareil.
Connexion Ethernet entre deux éléments de l'équipement électrique
Deux éléments distants de l'équipement électrique peuvent être reliés par une connexion Ethernet, quelle que soit la distance ou l'équipotentialité de terre entre ces éléments. Dans ce cas, le réseau Modbus-SL est confiné dans l'équipement électrique.
Le raccordement du serveur IFE au réseau Modbus-SL à l'intérieur de l'équipement électrique est décrit en détail dans le schéma de câblage du serveur Ethernet.