Conexión a la red Ethernet con servidor IFE e interfaces IFE/ EIFE
Introducción
Conecte las unidades funcionales inteligentes a la red Ethernet con una de las interfaces siguientes:
-
Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático
-
Servidor de panel IFE Ethernet
-
Interfaz EIFE Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ
Reglas generales para cable Ethernet
El cable Ethernet 10Base-T/100Base-T utiliza solo dos pares de los cuatro pares trenzados que forman un cable Ethernet. Estos dos pares son de color naranja (pines) 1 y 2) y verde (pines 3 y 6).
Un cable de línea Ethernet debe estar apantallado tanto con una trenza de pantalla general como con una lámina (SF/UTP, es decir, Shielded Foiled/Unscreened Twisted Pair).
Las reglas de la topología Ethernet estándar son las siguientes:
-
No hay un número máximo de dispositivos por red.
-
Velocidad de transmisión: 10-100 Mbps.
-
Longitud máxima permitida entre dos interfaces IFE o entre una interfaz EIFE y IFE (en caso de encadenamiento): 100 m (328 ft).
-
Tipo de cable: Categoría 5e SFTP (shielded foiled twisted pair) o 6 SFTP.
Disposición de los pines Ethernet RJ45
Conexión Ethernet en interfaz IFE o servidor IFE
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Conexión Ethernet en interfaz EIFE
Recomendaciones generales de cableado
-
No doble ni dañe los cables:
-
El radio de curvatura mínimo es de 10 veces el diámetro del cable.
-
Evite que los cables pasen por sitios con cantos vivos.
-
-
Identifique el nombre lógico y la dirección lógica de cada dispositivo.
Conexión Ethernet entre dos equipos eléctricos
Dos equipos eléctricos remotos pueden conectarse mediante una conexión Ethernet, independientemente de la distancia o equipotencialidad de tierra entre ellos. En este caso, la red Modbus-SL está incluida en el equipo eléctrico.
La conexión del servidor IFE a la red Modbus-SL dentro del equipo eléctrico se muestra en detalle en el esquema eléctrico del servidor Ethernet.