Architecture autonome
Introduction
Lorsque les IMU ne communiquent pas avec les interfaces de communication (IFE, EIFE ou IFM), l'architecture est dite autonome.
Architecture autonome
La figure suivante présente un exemple d'architecture autonome
avec des IMU composées d'un module afficheur FDM121 pour un disjoncteur ou d'un module d'application
d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur
et d'un disjoncteur compatible équipé d'un déclencheur MicroLogic
Micrologic
|
A |
Module IO |
|
B |
Alimentation AD 24 Vcc pour déclencheurs MicroLogic
Micrologic
|
|
C |
Alimentation ABL8 24 Vcc pour modules ULP |
|
D |
Cordon BCM ULP de disjoncteur |
|
E |
Cordon NSX |
|
F |
Afficheur FDM121 |
|
G |
Terminaison de ligne ULP |
Pour les options de montage de l'afficheur FDM121, voir QGH80971,
Enerlin’X FDM121 - Afficheur de tableau pour un disjoncteur - Instruction de service
L'alimentation 24 Vcc est sélectionnée parmi la liste des alimentations 24 Vcc recommandées. La puissance nominale de l'alimentation doit être sélectionnée en fonction de la consommation des IMU.