Raccordement de disjoncteurs MasterPact MTZ au système ULP
Introduction
Utilisez le cordon ULP RJ45 mâle/mâle pour connecter un disjoncteur MasterPact MTZ au système ULP. Le disjoncteur doit être équipé d'un module à port ULP.
Module à port ULP
Selon le type de disjoncteur, le module à port ULP est fourni :
-
En standard sur les disjoncteurs débrochables MasterPact MTZ2/MTZ3 .
-
En option pour les disjoncteurs fixes MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3 et les disjoncteurs débrochables MasterPact MTZ1 . Il est monté avec les borniers du disjoncteur.
Le module à port ULP :
-
Fournit l'alimentation à l'unité de contrôle MicroLogic X
-
Possède une terminaison de ligne ULP intégrée
-
Permet le raccordement à des modules ULP externes comme les modules IO ou les interfaces IFE.
Pour les disjoncteurs débrochables MasterPact MTZ avec interface EIFE en option, le module à port ULP :
-
Fournit l'alimentation à l'interface EIFE
-
Raccorde l'interface EIFE aux autres modules de l'IMU (par exemple, module IO).
|
Illustration |
Description |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|---|
|
Module à port ULP pour disjoncteur fixe MasterPact MTZ1 |
LV850063SP |
Instruction de service : |
|
|
Module à port ULP pour disjoncteur fixe MasterPact MTZ2/MTZ3 |
LV850061SP |
||
|
Module à port ULP pour disjoncteur débrochable MasterPact MTZ1 |
LV850064SP |
Instruction de service : |
|
|
Module à port ULP pour disjoncteur débrochable MasterPact MTZ2/MTZ3 |
LV850062SP |
Instruction de service : |
Alimentation du module à port ULP dans les disjoncteurs MasterPact MTZ
|
A |
Alimentation 24 Vcc |
|
B |
Module à port ULP |
|
C |
Module à port ULP et interface EIFE |
|
D |
Disjoncteur MasterPact MTZ2/MTZ3 débrochable |
|
E |
Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ |
|
F |
Disjoncteur MasterPact MTZ1 débrochable |
|
G |
Disjoncteur MasterPact MTZ |
Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ
L'interface EIFE est un accessoire en option monté sur le châssis des disjoncteurs débrochables MasterPact MTZ .
L'interface EIFE permet de connecter les disjoncteurs débrochables MasterPact MTZ à un réseau Ethernet. Elle assure un accès numérique à toutes les données transmises par l'unité de contrôle MicroLogic X . De plus, elle surveille la position de l'appareil dans le châssis : embroché, test, débroché.
Des kits de cordons de différentes longueurs sont disponibles pour relier le module à port ULP et l'interface EIFE .
|
Illustration |
Référence |
Documentation |
|---|---|---|
|
LV851001 |
|