DOCA0093FR-05

Interface IFM référencée TRV00210

Introduction

L'interface IFM référencée TRV00210 est remplacée par l'interface IFM référencée LV434000.

Le tableau suivant présente les spécificités de chaque interface IFM.

Caractéristiques

Interface IFM TRV00210

Interface IFM LV434000

Compatibilité des disjoncteurs

  • Masterpact NT/NW

  • ComPacT NS

  • ComPacT NSX

  • Masterpact NT/NW

  • ComPacT NS

  • ComPacT NSX

  • MasterPact MTZ

Connecteur Modbus

5 broches

RJ45

Câble

Câble Modbus à extrémités libres

Câbles Modbus RJ45

Circuit Modbus

D0, D1, C commun, alimentation

D0, D1, commun 0 VL

Raccordement du commun 0 V à un bornier de terre

Oui, bornier de terre requis.

Non, car 0 VL est isolé.

Isolement Modbus

Répéteur isolé RS 485 deux fils nécessaire

Aucun répéteur nécessaire

Terminaison de ligne Modbus

Vissée

RJ45

Les caractéristiques spécifiques de l'interface IFM référencée TRV00210 , y compris les règles d'alimentation et de raccordement ULP, sont détaillées dans cette annexe.

Description du matériel

A

Connecteur à vis à 5 broches (raccordement Modbus et alimentation)

B

Commutateurs rotatifs d'adresse Modbus

C

Voyant de trafic Modbus

D

Verrouillage Modbus

E

Voyant ULP

F

Bouton de test.

G

Verrouillage mécanique

H

Deux ports ULP RJ45

I

Accessoire de liaison

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?