Vérification de la compatibilité de l'équipement avec le micrologiciel et actions correctives
Présentation
Lorsque des modules ULP sont mis à niveau avec de nouvelles fonctionnalités, vérifiez avec le logiciel EcoStruxure Power Commission qu'ils sont compatibles avec les différents modules du système IMU. Utilisez le tableau pour identifier les incompatibilités entre modules ULP. Ce tableau propose également des actions appropriées en fonction des conflits détectés.
Pour afficher l'état du firmware, cliquez sur dans la vue Equipement.
La fenêtre affiche le tableau de compatibilité suivant.
|
Légende |
Nom |
Description |
|---|---|---|
|
A |
|
Affiche l'adresse IP de l'équipement connecté. |
|
B |
|
Affiche l'adresse Modbus de l'équipement connecté. |
|
C |
|
Répertorie les modules ULP de l'équipement connecté. |
|
D |
|
Affiche l'état de compatibilité du module au sein du système. |
|
E |
|
Affiche la version de micrologiciel actuellement installée dans le module. |
|
F |
|
Affiche la plus récente version de micrologiciel disponible en vue d'une mise à niveau. |
|
G |
|
Indique la solution permettant de résoudre les conflits. |
|
H |
Actualisation |
Met à jour les modifications apportées conformément à l'action recommandée. |
Etat
La colonne identifie les conditions de conflit au sein des modules ULP.
Actions recommandées
La colonne de la fenêtre propose une solution pour résoudre un conflit. A chaque conflit correspond une action recommandée qui est prédéfinie et générique.
Le tableau suivant décrit les actions recommandées dans le cas où un conflit est détecté.
|
État du module |
Description |
Action recommandée |
|---|---|---|
|
Nominal |
Le module ULP est en mode nominal. |
Aucune. |
|
Conflit de micrologiciel non critique |
Il existe une incompatibilité de micrologiciel non critique entre le module ULP et d'autres modules de l'IMU. |
Mettre à niveau le firmware lors de l'opération de maintenance suivante. |
|
Conflit de matériel non critique |
Il existe une incompatibilité matérielle non critique entre le module ULP et d'autres modules de l'IMU. |
Remplacer le module lors de l'opération de maintenance suivante. |
|
Conflit de micrologiciel critique |
Il existe une incompatibilité critique de micrologiciel entre le module ULP et d'autres modules de l'IMU. |
Mettre à niveau le firmware. |
|
Conflit de matériel critique |
Il existe une incompatibilité matérielle critique entre le module ULP et d'autres modules de l'IMU. |
Remplacer le module. |
|
Matériel en mode dégradé |
Le module ULP est en mode dégradé. |
Remplacer le module lors de l'opération de maintenance suivante. |
|
Arrêt |
Le module ULP est hors service. |
Remplacer le module. |
|
Conflit |
Le module ULP est en mode de conflit. |
Supprimer le module en double. |
Actualisation
Après avoir appliqué une action recommandée pour une incompatibilité spécifique, vous pouvez cliquer sur le bouton pour mettre à jour les modifications dans la fenêtre .