DOCA0160IT-00

Impostazione ritardo ton1

Passaggio

Azione

Schermata

1

Premere il pulsante OK per più di 2 s.

Risultato: Idn lampeggia sullo schermo.

2

Premere una volta il pulsante per selezionare il menu t.

3

Premere il pulsante OK.

Risultato: ton e 2 lampeggiano e sullo schermo viene visualizzato il valore del ritardo ton2.

4

Premere una volta il pulsante per selezionare il sottomenu di ritardo ton1.

Risultato: ton e 1 lampeggiano e sullo schermo viene visualizzato il valore del ritardo ton1.

5

Premere il pulsante OK per modificare il valore del ritardo ton1.

NOTA: se la password di protezione è impostata su on, è necessario immettere la password per modificare il valore. Immettere la password utilizzando il pulsante o e premere il pulsante OK.

6

Utilizzare i pulsanti e per impostare il valore appropriato del ritardo ton1.

7

Premere il pulsante OK per salvare il valore del ritardo ton1.

Risultato: ton e 1 lampeggiano e sullo schermo viene visualizzato il nuovo valore del ritardo ton1.

8

Per uscire dal sottomenu corrente, selezionare il sottomenu ESC utilizzando il pulsante o e premere il pulsante OK.

Risultato: t lampeggia sullo schermo.

9

Per uscire dal menu e visualizzare la schermata Home, selezionare il sottomenu ESC con il pulsante o e premere il pulsante OK.

Risultato: viene visualizzata la schermata Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?