DOCA0160IT-00

Ritardi

I ritardi ton1 e ton2 rinviano l'attivazione di allarme e pre-allarme.

Se la corrente di dispersione di terra aumenta oltre il valore di soglia di allarme >I2, l'allarme viene attivato dopo il ritardo tan = tae + ton, dove

  • tae: tempo di funzionamento del relè (per ulteriori informazioni sul tempo di funzionamento, vedere la sezione Caratteristiche tecniche).
  • ton: ritardo impostato

NOTA: Se la soglia di allarme >I2 è impostata a 30 mA (protezione delle persone), il ritardo ton2 viene impostato automaticamente e invariabilmente a 0 s.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?