DOCA0160IT-00

Impostazione della soglia di preallarme >I1

Passaggio

Azione

Schermata

1

Premere il pulsante OK per più di 2 s.

Risultato: Idn lampeggia sullo schermo.

2

Premere il pulsante OK.

Risultato: >I2 lampeggia e il valore della soglia di allarme viene visualizzato sullo schermo.

3

Premere una volta il pulsante per selezionare il sottomenu > I1 della soglia di preallarme.

Risultato: > I1 lampeggia e il valore della soglia di preallarme viene visualizzato sullo schermo.

4

Premere il pulsante OK per modificare il valore della soglia di preallarme.

NOTA: se la password di protezione è impostata su on, è necessario immettere la password per modificare il valore. Immettere la password utilizzando il pulsante o e premere il pulsante OK.

5

Utilizzare i pulsanti e per impostare il valore appropriato della soglia di preallarme.

6

Premere il pulsante OK per salvare il valore della soglia di preallarme.

Risultato: >I1 lampeggia e il nuovo valore della soglia di preallarme viene visualizzato sullo schermo.

7

Per uscire dal sottomenu corrente, selezionare il sottomenu ESC utilizzando il pulsante o e premere il pulsante OK.

Risultato: Idn lampeggia sullo schermo.

8

Per uscire dal menu e visualizzare la schermata Home, selezionare il sottomenu ESC con il pulsante o e premere il pulsante OK.

Risultato: viene visualizzata la schermata Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?