DOCA0160IT-00

Ripristino delle impostazioni predefinite

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Impostazioni predefinite.

Passaggio

Azione

Schermata

1

Premere il pulsante OK per più di 2 s.

Risultato: Idn lampeggia sullo schermo.

2

Premere due volte il pulsante per selezionare il menu SEt.

3

Premere il pulsante OK.

Risultato: l'icona del lucchetto lampeggia e sullo schermo viene visualizzata l'impostazione della password on.

4

Premere una volta il pulsante per selezionare il sottomenu FAC.

5

Immettere la password con il pulsante o .

6

Premere il pulsante OK.

Risultato: no lampeggia sullo schermo.

7

Con il pulsante o configurare le impostazioni predefinite su YES.

8

Premere il pulsante OK per applicare le impostazioni predefinite.

Risultato:

  • sullo schermo viene visualizzato run.

  • Le impostazioni predefinite del relè VigiPacT RHB vengono ripristinate. Al ripristino delle impostazioni predefinite, il relè si azzera e viene visualizzata la schermata Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?