DOCA0160IT-00

Introduzione

Gamma Master serie PacT

La serie PacT a bassa e media tensione di Schneider Electric garantisce la scalabilità dell'installazione. Basata sulla leggendaria innovazione di Schneider Electric, la serie PacT comprende interruttori, selettori, fusibili e dispositivi a corrente residua di livello superiore, per tutte le applicazioni standard e specifiche. Scoprite le ottime prestazioni con la serie PacT all'interno del quadro elettrico predisposto per EcoStruxure, da 16 a 6300 A in bassa tensione e fino a 40,5 kV in media tensione.

Panoramica

Il relè VigiPacT RHB fornisce protezione dai guasti di terra per tutti i tipi di impianti CA/CC, inclusi distribuzione dell'alimentazione, sottodistribuzione e sistemi di controllo industriali.

Il relè VigiPacT RHB è installato nella parte frontale di pannelli e quadri elettrici e fornisce un'assistenza preziosa per la manutenzione degli impianti elettrici.

I relè VigiPacT RHB funzionano su sistemi TN e TT. Questi sistemi sono, in particolare, i carichi contenenti raddrizzatori a sei impulsi o raddrizzatori unidirezionali con livellamento, ad esempio convertitori, caricabatterie, apparecchiature per la costruzione in sito con azionamenti a frequenza controllata.

Il relè VigiPacT RHB è compatibile con i seguenti interruttori automatici:

  • ComPacT NSX100-250

  • ComPacT NSX400-630

  • ComPacT NSXm16-160

Il relè VigiPacT RHB è conforme alla norma IEC/EN 60947-2 Allegato M.

Per ulteriori informazioni su come progettare una protezione efficiente dai guasti di terra con i relè VigiPacT RHB tipo B, consultare la Guida alla protezione dai guasti di terra.

Caratteristiche

Il relè VigiPacT RHB è utilizzato con un toroide. Le caratteristiche principali del relè VigiPacT RHB sono:

  • Fornisce la funzione di protezione dai guasti di terra con due soglie regolabili separate (pre-allarme e allarme), con ritardi regolabili

  • Misura il valore CA/CC r.m.s della corrente residua sensibile Tipo B secondo la norma IEC/EN 60947-2 allegato M

  • Visualizza il valore misurato tramite un display LCD multifunzione

  • Indica gli allarmi tramite LED (PRE-AL e ALARM) e contatti di commutazione (relè preallarme K1 e relè allarme K2)

  • Garantisce la protezione tramite password dalla modifica non autorizzata dei parametri

  • Memorizza il valore della corrente di dispersione di terra misurato per l'ultimo allarme rilevato nella memoria

  • Fornisce un autotest per monitorare la connessione del toroide

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?