DOCA0160IT-00

Rilevamento preallarme

La soglia di preallarme >I1 corrisponde a un livello di dispersione di terra che deve essere eliminata prima che diventi pericolosa per l'installazione.

Un preallarme è attivo quando la corrente di dispersione di terra misurata è superiore alla soglia di preallarme predefinita >I1 per un periodo di tempo superiore al ritardo di preallarme impostato ton1 (in millisecondi o secondi).

Quando è attivo un preallarme:

  • Il relè K1 è attivato

  • Il LED PRE-AL è illuminato

  • sul display LCD lampeggia il valore della corrente di dispersione di terra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?