DOCA0160IT-00

Informazioni sul dispositivo

Il menu delle informazioni sul dispositivo (InF) consente di ottenere informazioni sulle versioni hardware e firmware. Dopo aver selezionato questo menu, i dati vengono visualizzati come testo scorrevole. È possibile selezionare le singole sezioni di dati utilizzando il pulsante o .

Passaggio

Azione

Schermata

1

Premere il pulsante OK per più di 2 s.

Risultato: Idn lampeggia sullo schermo.

2

Premere il pulsante tre volte per selezionare il menu InF.

3

Premere il pulsante OK.

Risultato: le versioni hardware e firmware del relè scorrono sullo schermo.

NOTA: Premere il pulsante o per scorrere manualmente tra le versioni hardware e firmware.

4

Per uscire dal sottomenu corrente, selezionare il sottomenu ESC utilizzando il pulsante o e premere il pulsante OK.

Risultato: InF lampeggia sullo schermo.

5

Per uscire dal menu e visualizzare la schermata Home, selezionare il sottomenu ESC con il pulsante o e premere il pulsante OK.

Risultato: viene visualizzata la schermata Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?