DOCA0160FR-00

Réglage du délai ton1

Etape

Action

Ecran

1

Appuyez sur le bouton OK pendant plus de 2s.

Résultat: Idn clignote à l’écran.

2

Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner le menu t.

3

Appuyez sur le bouton OK.

Résultat: ton et 2 clignotent et la valeur de la temporisation ton2 s'affiche à l'écran.

4

Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner le sous-menu de temporisation ton1.

Résultat: ton et 1 clignotent et la valeur de la temporisation ton1 s'affiche à l'écran.

5

Appuyez sur le bouton OK pour modifier la valeur de la temporisation ton1.

NOTE: Si la protection par mot de passe est définie sur on, il est nécessaire d'entrer le mot de passe pour modifier la valeur. Entrez le mot de passe à l'aide du bouton ou et appuyez sur le bouton OK.

6

Utilisez les boutons et pour définir la valeur appropriée de la temporisation ton1.

7

Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la valeur de la temporisation ton1.

Résultat: ton et 1 clignotent, et la nouvelle valeur de la temporisation ton1 s'affiche à l'écran.

8

Pour quitter le sous-menu actif, sélectionnez le sous-menu ESC à l'aide du bouton ou et appuyez sur le bouton OK.

Résultat: t clignote à l'écran.

9

Pour quitter le menu et afficher l'écran d'accueil, sélectionnez le sous-menu ESC à l'aide du bouton ou , puis appuyez sur le bouton OK.

Résultat: L'écran d'accueil s'affiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?