DOCA0160IT-00

Rilevamento allarme

La soglia di allarme >I2 corrisponde a una corrente di dispersione di terra al di fuori della condizione normale per l'installazione.

Un allarme è attivo quando la corrente di dispersione di terra misurata è superiore alla soglia di allarme impostata >I2 per un periodo di tempo superiore al ritardo di allarme impostato ton2 (in millisecondi o secondi).

Quando è attivo un allarme:

  • i relè K1 e K2 sono attivati

  • i LED PRE-AL e ALARM sono illuminati

  • sul display LCD lampeggia il valore della corrente di dispersione di terra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?