DOCA0160FR-00

Détection d'alarme

Le seuil d'alarme >I2 correspond à un courant de fuite à la terre qui n'est pas conforme à la condition normale pour l'installation.

Une alarme est active lorsque le courant de fuite à la terre mesuré est supérieur au seuil d'alarme défini >I2 pendant une période supérieure à la temporisation d'alarme ton2 définie (en millisecondes ou secondes).

Lorsqu'une alarme est active :

  • Les relais K1 et K2 sont activés

  • Les voyants PRE-AL et ALARM sont allumés

  • La valeur du courant de fuite à la terre clignote sur l'écran LCD

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?