DOCA0160FR-00

Détection de pré-alarme

Le seuil de pré-alarme >I1 correspond à un niveau de fuite à la terre qui doit être éliminé avant qu'il ne devienne dangereux pour l'installation.

Une préalarme est active lorsque le courant de fuite à la terre mesuré est supérieur au seuil de préalarme défini >I1 pendant une période supérieure au délai de préalarme ton1 défini (en millisecondes ou secondes).

Lorsqu'une pré-alarme est active :

  • Le relais K1 est activé

  • Le voyant PRE-AL est allumé

  • La valeur du courant de fuite à la terre clignote sur l'écran LCD

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?