DOCA0160FR-00

Temporisations

Les temporisations ton1 et ton2 retardent l'activation de l'alarme et de la pré-alarme.

Si le courant de fuite à la terre augmente au-dessus de la valeur de seuil d'alarme >I2, l'alarme est activée après la temporisation tan = tae + ton, où

  • tae : temps de fonctionnement du relais (pour plus d'informations sur le temps de fonctionnement, reportez-vous à la section Caractéristiques techniques).
  • ton : temporisation définie

NOTE: Si le seuil d'alarme >I2 est réglé sur 30 mA (protection des personnes), la temporisation ton2 est automatiquement et invariablement réglée sur 0 s.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?