通道明细寄存器
综述
12 个通道之中任一一个通道的相关信息都聚集于 20 个寄存器内,其中:
-
4 个为状态和控制寄存器
-
6 个为测量寄存器
-
10 个为参数寄存器。
此处仅介绍通道 1 的各个寄存器。其他通道的各寄存器安排与通道 1 相同。
具体通道寄存器的映射
地址 |
寄存器 |
说明 |
---|---|---|
0x03E8–0x03FB |
1001-1020 |
通道 1 寄存器 |
0x03FC–0x040F |
1021-1040 |
通道 2 寄存器 |
0x040E–0x0423 |
1041-1060 |
通道 3 寄存器 |
0x0424–0x0437 |
1061-1080 |
通道 4 寄存器 |
0x0438–0x044B |
1081-1100 |
通道 5 寄存器 |
0x044C–0x045F |
1101-1120 |
通道 6 寄存器 |
0x045E–0x0473 |
1121-1140 |
通道 7 寄存器 |
0x0474–0x0487 |
1141-1160 |
通道 8 寄存器 |
0x0488–0x049B |
1161-1180 |
通道 9 寄存器 |
0x049C–0x04AF |
1181-1200 |
通道 10 寄存器 |
0x04AE–0x04C3 |
1201-1220 |
通道 11 寄存器 |
0x04C4–0x04D7 |
1221-1240 |
通道 12 寄存器 |
通道 1 状态和控制寄存器
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
厂商 |
已保存 |
位 |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03E8 |
1001 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x003F |
否 |
– |
通道 1 状态各位的有效性:
|
0x03E9 |
1002 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0000 |
否 |
通道 1 状态 |
|
0 |
报警 |
||||||||
1 |
预警 |
||||||||
2 |
已记忆警报 |
||||||||
3 |
已连接环形互感器 |
||||||||
4 |
报警继电器处于活动状态 |
||||||||
5 |
预警继电器处于活动状态 |
||||||||
6-15 |
保留 |
||||||||
0x03EA–0x03EB |
1003-1004 |
R |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
通道 1 测量寄存器
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
厂商 |
已保存 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03EC |
1005 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 1 中测得的接地漏电电流 |
0x03ED |
1006 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 1 中测得的最大接地漏电电流 |
0x03EE |
1007 |
R |
% |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 1 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
通道 1 参数寄存器
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
厂商 |
已保存 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03EF |
1008 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 1 的报警阈值 |
0x03F0 |
1009 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 1 的报警脱扣延时 |
0x03F1 |
1010 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 1 的预警阈值 |
0x03F2 |
1011 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 1 的预警脱扣延时 |
0x03F3–0x03FB |
1012-1020 |
R |
– |
BITMAP |
– |
0x0000 |
否 |
保留 |