DOCA0108FR-03

Registres détaillés des voies

Présentation

Les données propres à chacune des 12 voies sont rassemblées dans 20 registres :

  • 4 registres d'état et de commande

  • 6 registres de mesures

  • 10 registres de paramètres

Seuls les registres de la voie 1 sont décrits ci-dessous. Les registres des autres voies respectent la même structure.

Mappage des registres détaillés de la voie

Adresse

Registre

Description

0x03E8–0x03FB

1001-1020

Registres voie 1

0x03FC–0x040F

1021-1040

Registres voie 2

0x040E–0x0423

1041-1060

Registres voie 3

0x0424–0x0437

1061-1080

Registres voie 4

0x0438–0x044B

1081-1100

Registres voie 5

0x044C–0x045F

1101-1120

Registres voie 6

0x045E–0x0473

1121-1140

Registres voie 7

0x0474–0x0487

1141-1160

Registres voie 8

0x0488–0x049B

1161-1180

Registres voie 9

0x049C–0x04AF

1181-1200

Registres voie 10

0x04AE–0x04C3

1201-1220

Registres voie 11

0x04C4–0x04D7

1221-1240

Registres voie 12

Registres d'état et de commande voie 1

Adresse

Registre

RW

Unités

Type

Plage

Usine

Enregistré

Bit

Description

0x03E8

1001

R

N.A.

BITMAP

NA

0x003F

Non

Validité de chaque bit d'état de la voie 1 :

  • 0 = non valide

  • 1 = valide

0x03E9

1002

R

N.A.

BITMAP

N.A.

0x0000

Non

 

Etat de la voie 1

0

Alarme

1

Préalarme

2

Alarme mémorisée

3

Tore raccordé

4

Relais d'alarme actif

5

Relais de préalarme actif

6-15

Réservés

0x03EA–0x03EB

1003-1004

R

-

Réservés

Registres de mesures voie 1

Adresse

Registre

RW

Unités

Type

Plage

Usine

Enregistré

Description

0x03EC

1005

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre mesuré sur voie 1

0x03ED

1006

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

Non

Courant de fuite à la terre maximal mesuré sur voie 1

0x03EE

1007

R

%

INT16U

0-200

0x0000

Non

Pourcentage du seuil de courant de fuite à la terre mesuré sur voie 1

Registres de paramètres voie 1

Adresse

Registre

RW

Unités

Type

Plage

Usine

Enregistré

Description

0x03EF

1008

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Oui

Seuil d'alarme voie 1

0x03F0

1009

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Oui

Délai de déclenchement de l'alarme voie 1

0x03F1

1010

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Oui

Seuil de préalarme voie 1

0x03F2

1011

RW

ms

INT16U

0-4500

200

Oui

Délai de déclenchement de la préalarme voie 1

0x03F3–0x03FB

1012-1020

R

BITMAP

0x0000

Non

Réservés

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?