Commandes VigiPacT
Registres d'écriture
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unités |
Type |
Plage |
Usine |
Enregistré |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0xEA76 |
60023 |
RW |
NA |
INT16U |
0-2 |
0x0000 |
Oui |
Permet de tester l'appareil.
|
|
0xEA77 |
60024 |
RW |
NA |
INT16U |
0-1 |
0x0000 |
Oui |
Réinitialisation de l'alarme Bit 0 = 1 : pour réinitialiser l'alarme |
|
0xEA78 |
60025(1) |
RW |
NA |
INT16U |
1-247 |
0x00F7 |
Oui |
Adresse Modbus de l'appareil |
|
0xEA79 |
60026(1) |
RW |
NA |
INT16U |
0-3 |
0x0002 |
Oui(2) |
Réglage de la vitesse de communication
|
|
0xEA7A |
60027(1) |
RW |
NA |
INT16U |
0-2 |
0x0002 |
Oui(2) |
Réglage de la parité de communication
|
|
0xEA7B |
60028(1) |
RW |
NA |
INT16U |
0-1 |
0x0000 |
Oui |
|
|
(1) La communication peut être coupée en cas de modification du paramètre. Elle doit être rétablie à l'aide de la nouvelle valeur écrite dans le registre. (2) Modifiable seulement si le paramétrage automatique n'est pas activé. |
||||||||
Registres de diagnostic
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unités |
Type |
Plage |
Usine |
Enregistré |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0xEA7C |
60029 |
R |
NA |
INT16U |
– |
0x0000 |
Oui |
Nombre de réinitialisations du logiciel |
|
0xEA7D |
60030 |
R |
NA |
INT16U |
– |
0x0000 |
Oui |
Nombre de mises sous tension de l'appareil |