VigiPacT 命令
写入寄存器
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
厂商 |
已保存 |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xEA76 |
60023 |
RW |
NA |
INT16U |
0-2 |
0x0000 |
是 |
允许测试设备。
|
0xEA77 |
60024 |
RW |
NA |
INT16U |
0-1 |
0x0000 |
是 |
报警复位 位 0 = 1:复位报警 |
0xEA78 |
60025(1) |
RW |
NA |
INT16U |
1-247 |
0x00F7 |
是 |
设备 Modbus 地址 |
0xEA79 |
60026(1) |
RW |
NA |
INT16U |
0-3 |
0x0002 |
是(2) |
通讯速度设置
|
0xEA7A |
60027(1) |
RW |
NA |
INT16U |
0-2 |
0x0002 |
是(2) |
通讯奇偶校验设置
|
0xEA7B |
60028(1) |
RW |
NA |
INT16U |
0-1 |
0x0000 |
是 |
|
(1) 如果修改了参数,则通讯可能中断。必须用在寄存器中写入的新值来重新建立通讯。 (2) 仅在 Autogo 处于未活动状态时,才可以修改。 |
诊断寄存器
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
厂商 |
已保存 |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xEA7C |
60029 |
R |
NA |
INT16U |
– |
0x0000 |
是 |
软件复位的次数。 |
0xEA7D |
60030 |
R |
NA |
INT16U |
– |
0x0000 |
是 |
设备通电的次数。 |