DOCA0108FR-03

Menu de réglage Communication (4/7)

Présentation

Le menu de réglage Communication vous permet de définir les paramètres suivants :

  • Device address

  • Comm speed

  • Parity

La figure suivante représente le menu de réglage Communication.

Paramètres de communication

Paramètres

Valeur autorisée

Valeur d'usine

Device address

1 à 247

247

Com speed

  • 4 800

  • 9 600

  • 19 200

  • 38 400

  • Auto

19 200

Parity

  • None

  • Odd

  • Even

Even

NOTE: lorsque la vitesse de communication est sur Auto, le menu Parity n'est pas disponible (la parité est ajustée automatiquement en fonction de la vitesse).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?