DOCA0108ZH-03

通讯菜单 (4/7)

综述

Communication 设置菜单允许您设置以下各参数:

  • Device address

  • Comm speed

  • Parity

下图显示了 Communication 设置菜单。

通讯参数

参数

授权值

出厂值

Device address

1 to 247

247

Com speed

  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

  • Auto

19200

Parity

  • None

  • Odd

  • Even

Even

注: 当通讯速度被设置为 Auto 时,校验位菜单将无法使用,因为校验位会被自动调整以适应速度。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?