DOCA0108FR-03

Menu Metering (1/7)

Présentation

Le menu Metering répertorie les différentes voies auxquelles des tores sont raccordés.

Appuyez sur ou pour sélectionner le tore voulu dans la liste. Appuyez ensuite sur pour afficher l'écran Metering correspondant.

Ecran Metering du tore n° 1

La figure suivante représente l'écran Metering du tore 01, avec indication du courant de fuite à la terre.

A

Valeur de seuil d'alarme, entre 30 et 999 mA et entre 1 et 30 A

B

Numéro du tore sélectionné

C

Courant de fuite à la terre mesuré pour le tore, en mA ou A et sous forme de pourcentage du seuil d'alarme

D

Courant de fuite à la terre mesuré maximal, entre 10 mA et 60 A

NOTE: lorsque le courant de fuite à la terre atteint la valeur maximale pouvant être mesurée, "SAT" s'affiche à la place de la valeur.

Réinitialisation du courant de fuite à la terre mesuré maximal

Pour réinitialiser le courant de fuite à la terre mesuré maximal depuis l'écran Metering, appuyez sur pendant 10 secondes avant de relâcher le bouton.

NOTE: l'afficheur se met à clignoter si le bouton est maintenu enfoncé au-delà de 5 secondes. Le fait de relâcher le bouton au bout de 5 secondes entraîne l'annulation de la réinitialisation.
NOTE: le courant de fuite à la terre mesuré maximal n'est réinitialisable qu'à partir de l'écran Metering.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?