DOCA0108ZH-03

测量菜单 (1/7)

综述

Metering 菜单显示了与环形互感器相连的通道的列表。

按下 ,从该列表中选择所需的环形线圈,然后按下 显示所选环形线圈的 Metering 屏幕。

01 号环形互感器的测量屏幕

下图显示了带有接地漏电电流的 01 号环形互感器的 Metering 屏幕。

A

报警阈值范围:以 mA 为单位时,为 30 mA 到 999 mA;以 A 为单位时,为 1 A 到 30 A。

B

所选环形互感器的编号。

C

以 mA 或 A 为单位且表示为报警阈值百分比的测得环形互感器接地漏电电流。

D

最大测得接地漏电电流范围为 10 mA 到 60 A。

注: 如果接地漏电电流达到最大可测量值,则会显示 SAT,而非该值。

复位最大测得接地漏电电流

若要在 Metering 屏幕中复位最大测得接地漏电电流,应按住 10 秒钟,然后再松开该按钮。

注: 被按住 5 秒钟之后,显示值会开始闪烁。如果在 5 秒钟之后才松开 ,则复位将被取消。
注: 只能在 Metering 屏幕中复位最大测得接地漏电电流。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?