DOCA0108ZH-03

将 VigiPacT RMH 继电器集成到通讯架构中

通讯架构

A

用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示器

B

IFE 以太网交换机服务器

C

用于单个断路器 IFM Modbus-SL 接口

D

VigiPacT RMH 监控继电器

E

用于单个断路器的 FDM121 ULP 显示器

F

RJ45 公/母 ULP 线

G

VigiPacT 环形互感器(最多 12 个环形互感器)

H

用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

I

Masterpact NT/NW 断路器

J

断路器 BCM ULP 线

K

NSX 线

L

ComPacT NSX/PowerPacT H、J、L 型断路器

M

VigiPacT RM12T 多路复用器

N

Modbus SL-1x RJ45 线缆和 1x 自由线

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?