DOCA0108FR-03

Intégration du relais VigiPacT RMH dans une architecture de communication

Architecture de communication

A

Afficheur Ethernet FDM128 pour 8 appareils

B

Serveur de tableau Ethernet IFE

C

Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur

D

Relais de surveillance VigiPacT RMH

E

Afficheur ULP FDM121 pour un disjoncteur

F

Cordon ULP RJ45 mâle/mâle

G

Tore VigiPacT (jusqu'à 12)

H

Module d'application d'entrées/sorties IO pour un disjoncteur

I

Disjoncteur MasterPact NT/NW

J

Cordon de disjoncteur BCM ULP

K

Cordon NSX

L

Disjoncteur ComPacT NSX/PowerPacT à châssis H, J et L

M

Multiplexeur VigiPacT RM12T

N

Câble pour Modbus SL (1 fil RJ45 et 1 fil libre)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?