DOCA0108FR-03

Présentation du relais VigiPacT RMH

Gamme principale PacT Series

Pérennisez votre installation grâce aux PacT Series basse et moyenne tension de Schneider Electric. Fondée sur l'innovation légendaire de Schneider Electric, la PacT Series comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des relais différentiels et des fusibles, adaptés à toutes les applications standard et spécifiques. Bénéficiez de performances fiables avec la PacT Series sur les tableaux de distribution compatibles EcoStruxure, de 16 à 6300 A en basse tension et jusqu'à 40,5 kV en moyenne tension.

Présentation

VigiPacT est une gamme complète de produits de protection contre les défauts d'isolement destinée à tout type d'installation CA, y compris les systèmes de distribution d'alimentation, de sous-distribution et de commande industrielle. Les appareils VigiPacT fonctionnent dans des systèmes TT, TNS et IT (pour la protection des personnes contre tout contact direct). Les relais sont de type A et CA, tel que défini par la norme IEC/EN 60947-2 (annexe M).

Le relais VigiPacT RMH est associé au multiplexeur VigiPacT RM12T et permet ainsi de surveiller jusqu'à 12 circuits indépendants.

L'appareil :

  • surveille le courant de fuite à la terre ;

  • identifie les défauts d'isolement avant qu'ils ne deviennent dangereux pour les personnes et les biens.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?