密码管理 (7/7)
综述
若要访问或修改以下参数,则必须输入密码:
-
功能性设置
-
出厂复位
-
更改密码
更改密码
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
菜单选择 ,然后按下 密码输入屏幕随即出现。 如果密码正确,则您可以访问下一个屏幕。 如果密码不正确,则以下屏幕将会持续显示 10 秒钟: |
2 |
如果输入的旧密码正确,该屏幕会提示您输入新密码。 |
3 |
在输入新密码之后,该屏幕会提示您确认新密码。 再次输入密码。 如果新密码与确认的密码一致,则 消息将在屏幕上持续显示 40 秒钟。 消息将在屏幕上持续显示 40 秒钟。在 40 秒钟之内按下 |
4 |
注: 如果您在 40 秒钟之内没有按下任何按钮,则
屏幕将会出现。 |
复位密码
如果您忘记了密码,可以将密码复位为缺省密码
。 请联系您的 Schneider Electric 技术支持部门。