DOCA0108FR-03

Gestion du mot de passe (7/7)

Présentation

L'affichage et la modification des paramètres suivants nécessitent la saisie d'un mot de passe :

  • Paramètres fonctionnels

  • Rétablissement des réglages d'usine

  • Changement du mot de passe

Changement de mot de passe

Etape

Action

1

Sélectionnez l'option Password du menu Home, puis appuyez sur .

Résultat : l'écran de saisie du mot de passe s'affiche.

  • Appuyez sur pour sélectionner le chiffre. Répétez l'opération pour passer au chiffre de droite.

  • Appuyez sur pour augmenter la valeur du chiffre sélectionné (de 0 à 9).

  • Appuyez sur pour diminuer la valeur du chiffre sélectionné (de 9 à 0).

Si le mot de passe est correct, vous pouvez accéder à l'écran suivant.

Sinon, l'écran ci-dessous s'affiche pendant 10 secondes :

L'écran précédent s'affiche si vous appuyez sur avant 10 secondes ou si vous n'appuyez sur aucun bouton.

2

Si vous avez saisi correctement l'ancien mot de passe, vous êtes invité à indiquer le nouveau.

Saisissez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur .

3

Vous êtes ensuite invité à confirmer le nouveau mot de passe.

Saisissez de nouveau le mot de passe.

Résultat : si le nouveau mot de passe et celui confirmé sont identiques, le message OK reste affiché à l'écran pendant 40 secondes.

NOTE: si le nouveau mot de passe et celui confirmé sont différents, le message Not valid s'affiche pendant 40 secondes. Appuyez sur dans les 40 secondes pour changer de nouveau le mot de passe. Vous êtes alors invité à ressaisir le nouveau mot de passe.

4

Appuyez sur dans un délai de 40 secondes pour accéder au menu Home.

NOTE: l'écran Metering s'affiche si aucun bouton n'est enfoncé avant 40 secondes.

Réinitialisation du mot de passe

En cas d'oubli, il est possible de rétablir le mot de passe par défaut 0000. Contactez le support technique Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?