DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Acerca do dispositivo

O botão de pressão conectável simples/duplo (a seguir designado Botão de pressão) permite-lhe realizar várias funções dependendo do mecanismo, como por exemplo, comutação, regulação de luz e controlo do estore.

O botão de pressão pode ser complementado com:

  • teclas correspondentes simples ou duplos

  • Quadro com o design correspondente

  • mecanismos correspondentes para interruptor, regulador de luz e controlo de estores ou persiana

Funcionalidades de um botão de pressão

  • O botão de pressão suporta funcionalidades tais como a comutação, regulação de luz e controlo de estores.

  • Com a aplicação Wiser, pode combinar as definições de um ou mais dispositivos para formar um Momento ou uma Automatização.

  • Pode criar um horário para as várias funções do dispositivo de uma forma fácil, de acordo com os seus requisitos específicos de conforto e comodidade.

Simples, combinação de:

  1. Mecanismo

  2. Quadro

  3. Botão de pressão

  4. Botão basculante

SUGESTÃO: Interruptor simples mostrado acima com um mecanismo simples, botão de pressão simples, tecla simples e quadro, para interruptor duplo escolha um mecanismo duplo, botão de pressão duplo, tecla dupla e respetivo quadro.
NOTA:
  • Este manual do utilizador do dispositivo mostra o emparelhamento, a configuração e outras funcionalidades do interruptor simples, do regulador de luz e do controlo de estores ou de persianas. Pode fazer-se o mesmo para um dispositivo duplo.

  • O módulo botão de pressão simples só pode ser combinado com um mecanismo simples e o módulo botão de pressão duplo só pode ser combinado com um mecanismo duplo. Não é possível combinar um módulo botão de pressão simples com um mecanismo duplo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?