DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Remover o dispositivo

Através da aplicação Wiser, pode remover um dispositivo da lista de dispositivos.
Para remover o dispositivo:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Interruptor sem fios conectável duplo.
  2. Toque para apresentar mais detalhes.
  3. Toque em Remover e Dispositivo de reposição de fábrica (A) e, em breve, pressione o botão direito superior 3 vezes para ativar o dispositivo.

    SUGESTÃO: Alternativamente, na home page, é possível tocar sem soltar no Interrutor sem fios ligado para remover o dispositivo.
    NOTA: Ao remover o dispositivo, irá repor o dispositivo. Se ainda tiver um problema com a reinicialização, consulte a reinicialização do dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?