DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Utilizar o dispositivo

O painel de controlo do interruptor sem fios permite-lhe adicionar o grupo de iluminação, o grupo de estores e o momento a cada botão de pressão.
No painel de controlo do interruptor sem fios, pode ver o seguinte:
  • Nível da bateria (A)

  • Tecla superior esquerda (B)

  • Tecla superior direita (C)

  • Tecla inferior esquerda (D)

  • Tecla inferior direita (E)

NOTA: A aplicação atribui as teclas superior e inferior a um grupo de iluminação e de estores, enquanto qualquer tecla é atribuída a um momento.
Funções do botão de pressão do interruptor sem fios:

Grupo

Dispositivos

Função do botão de pressão

Grupo de iluminação

Interruptor

  • Ligar: Tecla superior de pressão única

  • Desligar: Tecla inferior de pressão única

Regulador

  • Ligar: Tecla superior de pressão única

  • Desligar: Tecla inferior de pressão única

  • Aumentar a luminosidade: Tecla superior de pressão demorada

  • Diminuir a luminosidade: Tecla inferior de pressão demorada

Grupo de estores

Estore

  • Abrir: Tecla superior de pressão demorada

  • Parar a abertura: Tecla superior/inferior de pressão única

  • Fechar: Tecla inferior de pressão demorada

  • Parar de fechar: Tecla superior/inferior de pressão única

Momento

Aciona os dispositivos que são adicionados num momento

  • Ligar: Premir a tecla uma vez

NOTA: Não pode desligar um momento. Para retroceder ao estado anterior, tem de criar outro momento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?