Informações técnicas
|
Bateria |
CR2032 |
|
|
Vida útil da bateria |
Até 5 anos (dependendo da frequência de utilização e da qualidade da bateria) |
|
|
Classificação IP |
IP20 |
|
|
Frequência de operação |
2405 - 2480 MHz |
|
|
Potência máx. de radiofrequência transmitida |
<10 mW |
|
|
Alcance |
100 m de espaço livre |
|
|
Temperatura de funcionamento |
-5 °C a +55 °C |
|
|
Humidade relativa |
5% a 95% |
|
|
Protocolo de comunicação |
Zigbee 3.0 |
|