DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Adicionar um grupo de estores

Siga os passos para adicionar um grupo de estores à tecla superior e inferior direita:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Interruptor sem fios conectável duplo.
  2. Na página do painel de controle, toque em Chave superior direita > Grupo do botão > +.
  3. Toque em Editar nome, introduza o nome do grupo (A) e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de rosto que representa o seu grupo tocando .

  4. Toque em Adicionar tarefa para selecionar qualquer dispositivo da lista e toque em Seguinte.
    NOTA: É possível adicionar uma ou mais ações utilizando

  5. Depois de definir todas as ações, toque em Guardar.
  6. Na página Grupo de estores, selecione o grupo de estores (B) que pretende atribuir ao botão de pressão.
  7. Pressione o botão de pressão superior direito 3 vezes no Interrutor sem fios para ativar o dispositivo e toque em Claro na aplicação.

    O grupo de estores foi adicionado à tecla superior e inferior direita (D).

    NOTA: Se adicionar um grupo de iluminação/momento à tecla superior/inferior direita, nesse caso a aplicação remove o grupo de estores da tecla superior/inferior direita.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?