DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Emparelhar manualmente o dispositivo

Siga os passos para emparelhar manualmente o dispositivo:
  1. Na página Inicial, toque em +.
  2. Toque , selecione Wiser Hub e toque em Done.
  3. Selecione uma das opções para adicionar o dispositivo (A):
    • Adicionar Dispositivo com Código de Instalação
    • Adicionar Dispositivo sem Código de Instalação

  4. Para adicionar o dispositivo com código de instalação, toque em Adicionar dispositivo com código de instalação para abrir o menu deslizante. Selecione uma das opções (B):
    • Ler o Código de Instalação - Pode ler o dispositivo para obter o Código de Instalação
    • Introduzir o Código de Instalação Manualmente - Pode introduzir manualmente o código de instalação a partir do dispositivo
    Após adicionar o dispositivo com o Código de Instalação, avance para o Passo 6.

    SUGESTÃO: É recomendável adicionar o dispositivo com o código de instalação para segurança.
  5. Para emparelhar o dispositivo sem o código de instalação, toque em Adicionar dispositivo sem o código de instalação .
  6. Pressione ligeiramente o canto superior direito 3 vezes.
    Certifique-se de que o LED pisca a cor de laranja.
  7. Na aplicação, selecione Confirmar que o LED está a piscar (C) e toque em Iniciar configuração.

  8. Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação mostrar que o dispositivo foi adicionado com êxito.
    O LED verde mostra que o Interrutor sem fios está ligado com êxito ao Gateway/Hub.

  9. Depois de adicionar o dispositivo à aplicação, toque em Concluído.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?