DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Criar um momento

Siga os passos para criar um momento:
  1. Na página Inicial, toque em .
  2. Vá para o ícone Momento > + para criar um momento.
  3. Toque em Editar nome, introduza o nome do grupo (A) e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de rosto que representa o seu momento tocando .

  4. Na secção Ação, toque em Adicionar tarefa (B) para abrir o menu deslizante.
  5. No menu Adicionar tarefa, pode realizar uma ou todas as ações seguintes (C):
    • Executar o dispositivo - Selecione os dispositivos que pretende num momento.
    • Atraso - Permite definir o tempo de atraso.
    NOTA: É possível adicionar uma ou mais ações utilizando

  6. Toque em Executar o dispositivo e selecione os dispositivos e a respetiva função que pretende adicionar e toque em Seguinte.
    EXEMPLO: Se pretende abrir uma cortina, então toque no Interruptor da cortina > Controlo > Abrir e toque em Guardar.
  7. Depois de definir todas as ações, toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Em alternativa, pode navegar para Interruptor sem fios conectável duplo > Tecla superior direita > Momento e tocar no ícone + para criar um momento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?