DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Indicações LED

Emparelhar o dispositivo

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima o botão de pressão 3 vezes

O LED pisca a laranja, uma vez por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED ficará verde estável durante alguns segundos antes de desligar.

Repor o dispositivo

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Pressione o botão de pressão 3 vezes e mantenha-o pressionado uma vez durante > 10 seg.

O LED pisca a vermelho, uma vez por segundo.

O dispositivo está no modo de reposição. O dispositivo reinicia e o LED começa a piscar a verde antes de se desligar.

Nível da bateria

Indicação LED

Estado

O LED pisca uma vez a vermelho quando é pressionado um botão de pressão.

A bateria está fraca (< 10%), Substitua a bateria do interruptor sem fios.

NOTA: Aparecerá um pop-up de notificação na aplicação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?