DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Desvincular um grupo de estores

Desvincular o grupo de estores permite-lhe remover o grupo de estores das teclas atribuídas sem eliminar o grupo de estores.
Siga os passos para desvincular um grupo de estores:
  1. Vá para o painel de controlo e toque em Tecla superior direita.
  2. Toque em Desvincular.
  3. Pressione ligeiramente o botão de pressão superior direito 3 vezes no Interruptor sem fios para ativar o dispositivo e toque em Confirmar na aplicação.

    O grupo de estores foi removido das teclas superior e inferior direitas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?