DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Repor o dispositivo

Pode repor manualmente o Interruptor sem fiosna predefinição de fábrica. Pode ser reposto manualmente a qualquer momento, por exemplo, quando o modo do dispositivo é alterado de simples para duplo.
Para repor o interrutor sem fios:
  1. Pressione o botão de pressão superior direito 3 vezes (< 0,5 s) e pressione e mantenha pressionado o botão de pressão (>10 s).
  2. Ao fim de 10 segundos, o LED começa a piscar a vermelho; a seguir, solte o botão de pressão.
    O interruptor sem fios reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.
    NOTA:
    • Após a reposição, o LED desliga-se para poupar a bateria.

    • Todos os dados de configuração, dados de utilizadores e dados de rede são eliminados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?